This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:当 VCC = 3.3V、VLED = 5V 时、尽管 MC=0h 且 DC=00h、LED 仍以非常低的亮度打开。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395376/lp5810-led-is-turned-on-with-very-low-brightness-in-spite-of-mc-0h-and-dc-00h-when-vcc-3-3v-vled-5v

器件型号:LP5810

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 LP5810。

在评估中、他们发现 当 VCC = 3.3V、VLED =  5V 时、LED 以非常低的亮度开启、尽管 MC=0h 且 DC=00h。 另外、它们的控制器信号 H/L 电平为3.3V/0V。
LP5810上电后、也会观察到相同的现象。 但是、当 VCC = VLED = 5V 时、这种现象消失了。
目前、他们有以下问题。 请您给我您的答复吗?

问题1。
这种现象是 LP5810正常运行的现象?

问题2:  
条件是不允许 VCC < VLED?

问题3。  
是否有在 VCC = 3.3V、VLED = 5V 条件下完全关闭所有 LED 的方法?

问题4。
这是一个与上述现象无关的问题、
 当 LP5810 VCC = 5V 且 其控制器信号 H/L 电平为3.3V/0V 时、它们的控制器是否能够通过 I2C 访问 LP5810?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们的专家目前 不在办公室。 他将于下星期一回复您。 感谢您的理解。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    我期待收到您团队成员的回复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉、之前请病假、我会在 EVM 上进行测试并立即回复。 感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我在 EVM 上没有看到此类行为、您能帮助向我展示您的原理图吗?

    这是我的电子邮件地址:jared-zhou@ti.com

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您选中 EVM。

    我将要求他们向我们提供他们的原理图、我一收到就会通过电子邮件给您。

    目前、我 有关于 LP5810的几个问题。
    请您给我您的答复。

    问题1。 PWM 调光寄存器是否有任何默认值?

    问题2: 就在 LP5810上电后、PWM 调光数据是否复位为零?

    问题3。 当直流数据和 PWM 调光数据为零时、OUTx (X=0~3)是否存在泄漏电流规格? 还是在生产测试中测试漏电流?

    问题4。 我可以理解您在 EVM 上看不到与客户类似的现象。
    器件在内部电路方面、即使直流数据设置为"00h"、 内部电平放大器偏移的变化或镜片电路失配是否会导致漏电流?

    问题5.  当 OUTx 电压高于 VCC 时、OUTx 漏电流是否未飞行? 这种情况是否也是允许的?

    问题6.  这是一个与上述现象无关的问题、
       当 LP5810 VCC = 5V 且 其控制器信号 H/L 电平为3.3V/0V 时、它们的控制器是否能够通过 I2C 访问 LP5810?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参阅我的以下评论:

    1.可以、您可以在详细寄存器映射中找到该信息、 链接如下。对于 PWM 调光寄存器、PWM 的默认值为0x00。

    2.是的、每次上电后、PWM 调光数据将重置为默认值。

    3、我认为当 DC 和 PWM 的数据为零的时候泄漏电流会比较小、但是我不认为它可以点亮 LED。 我稍后会测试 EVM 上的漏电流。

    4. 我理解每种设备可能存在差异,但我认为这是非常不可能的。

    5.是的、我认为是不会的、LP5810可以允许出现 VLED > VCC 的情况。

    6.是的、我认为没问题、因为 I2C 上拉电阻由外部上拉决定、而且一旦 VCC 高于 UVLO、器件就可以由 MCU 控制。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的支持。

    我获得了客户原理图和一些其他信息。
    我刚刚通过电子邮件将这些内容发送给您。

    您可以看一下并给我您的答复吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    好的、我稍后会通过电子邮件给您回复、我们在电子邮件中讨论这个问题。

     BTW、当 PWM&DC=0时测试漏电流、但由于电流太小、无法测量。

    BR、Jared