工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 LP5810。
在评估中、他们发现 当 VCC = 3.3V、VLED = 5V 时、LED 以非常低的亮度开启、尽管 MC=0h 且 DC=00h。 另外、它们的控制器信号 H/L 电平为3.3V/0V。
LP5810上电后、也会观察到相同的现象。 但是、当 VCC = VLED = 5V 时、这种现象消失了。
目前、他们有以下问题。 请您给我您的答复吗?
问题1。
这种现象是 LP5810正常运行的现象?
问题2:
条件是不允许 VCC < VLED?
问题3。
是否有在 VCC = 3.3V、VLED = 5V 条件下完全关闭所有 LED 的方法?
问题4。
这是一个与上述现象无关的问题、
当 LP5810 VCC = 5V 且 其控制器信号 H/L 电平为3.3V/0V 时、它们的控制器是否能够通过 I2C 访问 LP5810?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。