Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61094 工具与软件:
你(们)好。
我的一个合作伙伴正在为他们的项目使用 TPS61094。
他们想知道允许相对于数据表中的建议值的电阻器偏差有多大。

在应用中、他们想要设置3.3V 输出、但如果使用4.7K、则应该设置4.75K、而不是建议的值、那么输出将是什么? 允许电阻值与建议值相差多大(偏差)?
此致、
Mitesh