This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:电压设置的允许电阻器容差

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397487/tps61094-allowable-resistor-tolerance-for-voltage-setting

器件型号:TPS61094

工具与软件:

你(们)好。

我的一个合作伙伴正在为他们的项目使用 TPS61094。

他们想知道允许相对于数据表中的建议值的电阻器偏差有多大。

在应用中、他们想要设置3.3V 输出、但如果使用4.7K、则应该设置4.75K、而不是建议的值、那么输出将是什么? 允许电阻值与建议值相差多大(偏差)?

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    有关电阻器容差、请参阅数据表。

    此致、

    Nathan