This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762Q1EVM:USB 固件更新

Guru**** 2538980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772Q1EVM-CD-150, TPS25762-Q1, TPS25772-Q1, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396458/tps25762q1evm-usb-fw-update

器件型号:TPS25762Q1EVM

工具与软件:

TVSP 引脚通过6.65k 电阻器连接到 GND、以将 TVSP 索引8从 USB 更新固件。 为什么像其他选项(索引1-7)一样、Q3的栅极与 VCC3V3而不是 LDO_5V 相连? TVSP 引脚对 USB 更新(索引8)的时序要求是否与其他引导选项(索引1-7)不同?

在数据表中、它显示了使用一个晶体管触发 USB 更新、这个晶体管的栅极连接到 LDO_5V、但它也提到了需要一个引导周期。

数据表中还有一个注释、在上一个图表中注明了"需要索引1-7 "。 这似乎意味着索引8有一些不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    在此 EVM 上使用 VCC3V3来进行 TVSP8的设计 专门适用于  TPS25772Q1EVM-CD-150。  

    TPS25762Q1EVM、TPS25772Q1EVM-CO-149和 TPS25772Q1EVM-CD-150是同一 EVM 设计的3个型号。 要评估的 BOM 不同:

    1. TPS25762Q1EVM: 使用 TPS25762-Q1进行单端口充电
    2. TPS25772Q1EVM-CO-149: 使用 TPS25772-Q1实现双端口充电
    3. TPS25772Q1EVM-CD-150 :双端口充电+ USB 2.0数据 TPS25772-Q1进行设计   

     EVM 用户指南的第6.6节 介绍了如何在 TPS25772Q1EVM-CD-150上组装 R141和 R142、以启用 TS3USB221A-Q1 USB MUX (U12)、后者用于将 USB 2.0数据路径从 Type-C 插座路由到 Micro-B 插座。  Q3专门连接到 VCC3V3电压轨、因为驱动栅极的 USB_SEL 信号也连接到 USB 多路复用器(U12)的选择引脚。

    在正常应用中、驱动 BJT 或 FET 的是3V3还是5V 都无关紧要。  

    对于引导周期、只要您更改 R_TVSP 值以切换器件的引导模式、就需要执行 POR。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论固件是通过 USB 更新还是通过 I2C->EPROM 更新正确、都需要 TVSP 索引8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    否、如果不使用 USB 端点固件更新、则不需要6.65k 电阻器选项。

    如果 TVSP 索引0是唯一所需的引导模式、可将 R_TVSP 保持开路。

    BR、