器件型号:TPS25762Q1EVM
工具与软件:
TVSP 引脚通过6.65k 电阻器连接到 GND、以将 TVSP 索引8从 USB 更新固件。 为什么像其他选项(索引1-7)一样、Q3的栅极与 VCC3V3而不是 LDO_5V 相连? TVSP 引脚对 USB 更新(索引8)的时序要求是否与其他引导选项(索引1-7)不同?

在数据表中、它显示了使用一个晶体管触发 USB 更新、这个晶体管的栅极连接到 LDO_5V、但它也提到了需要一个引导周期。

数据表中还有一个注释、在上一个图表中注明了"需要索引1-7 "。 这似乎意味着索引8有一些不同。