This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:嵌入式驱动器的最大电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391504/bq25750-max-current-of-embedded-driver

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

大家好!

                   对于一个客户应用、我想使用 BQ25750。 在此项目中,我必须请求最大20A 的输入电流和从5V 到60V 的输入电压。 我想知道我可以并行放置多少 MOSFET ,这是嵌入式驱动器的大规模输出电流。

对于 H 桥、我想使用 Qg max = 87nC 的 BSC035N10NS5ATMA1 MOSFET。

最终、是否可以使用外部高/低侧驱动器? 如果支持、我如何将其连接到 BQ25750?

感谢您的关注

保罗·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    您可以在数据表中找到驱动器阻抗:

    IC 不支持外部驱动器、但您可以提供高达12V 的外部栅极驱动器。 外部栅极驱动器将有助于降低电路的开关和传导损耗。

    您的输出电压是多少?

    如果您使用的是 BQ25459的电源路径切换、Δv Ω 应小于30V。 您可以阅读此常见问题解答页面以了解更多信息: e2e.ti.com/.../faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速回复!

    在本项目中、我不使用直接电源路径控制、因此只将其用于为电池充电。

    输出电压可在40V 至64V 之间变化、具体取决于所连接的电池组。

    输入电压也可在5V 至60V 之间变化。

    因此、我想使用多个并联的 MOSFET、如下图所示:

    那么、我的问题是、我可以这么做吗? BQ25750能够驱动此类电路。

    谢谢你。

    此致、

    保罗·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    需要说明的是、这些都是开关 FET?

    请记住、我们建议开关节点上的电容为 CSW (nF)< 160/VIN。 我还复制了数据表中的相关器件:

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

        当然这些都是开关 MOSFET。

    好的、但我在 MOSFET 的数据表(BSC035N10NS5)中没有找到 CSW、如何计算它?

    此致

    保罗·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    要计算 CSW、您需要从 FET 的输出电荷 Coss 开始。 然后、将 Coss 乘以开关节点上的 FET 数量。 我快速计算出 CSW 的4.6nF 对于充电器来说太大。

    我建议使用不超过2个 FET 和大型外部栅极驱动。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    扼要重述一下、使用 BQ25750时、不可能让超过2个 FET 并联。

    这是我开发的原理图、但像这样、它不起作用:

    使用 BSC035N10NS5 MOSFET (最多2个并联)。

    您和我说要放置一个大型外部栅极驱动器、但如何将其连接到 BQ25750?

    感谢您的关注。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    是的、这是我的建议。

    可以将外部栅极驱动器连接到 DRV_SUP 引脚。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    也许您是这样说的:

    具体而言:

    在这种情况下、SW1和 SW2未连接?

    对不起我坚持,但我没有经验在这个领域的申请。

    谢谢你。

    此致

    保罗·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    顺便说一下、BQ25756无法支持使用外部栅极驱动器。

    SW1和 SW2应该被这样连接。 此图像来自 EVM 用户指南:

    此致、
    埃森·加洛韦