Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
工具与软件:
大家好!
对于一个客户应用、我想使用 BQ25750。 在此项目中,我必须请求最大20A 的输入电流和从5V 到60V 的输入电压。 我想知道我可以并行放置多少 MOSFET ,这是嵌入式驱动器的大规模输出电流。
对于 H 桥、我想使用 Qg max = 87nC 的 BSC035N10NS5ATMA1 MOSFET。
最终、是否可以使用外部高/低侧驱动器? 如果支持、我如何将其连接到 BQ25750?
感谢您的关注
保罗·A·