This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:LMG1210出现发热问题

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397098/lmg1210evm-012-heating-issue-with-lmg1210

器件型号:LMG1210EVM-012
Thread 中讨论的其他器件:LMG1210

工具与软件:

你好。

我正在使用 LMG1210驱动全 H 桥、但当我施加5MHz PWM 信号时它会发热。 为了进行测试、我设置了 电源电压10V 直流、电流为500mA。我已附加了设计文件。 您能指导我解决这个问题吗? 谢谢

此致。

Farhan

e2e.ti.com/.../GATE-DRIVER-BOARD-_2800_21_2D00_03_2D00_2024-03_2D00_35_2D00_33_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    电路板上的哪些器件或器件正在升温? 温度是多少?

    此器件的最高建议结温为125C。 是否超出了该范围?

    请使用此常见问题解答中的计算器、计算基于驱动器、FET 和输入电压的最高开关频率。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025075/faq-ucc27282-how-to-calculate-the-max-operating-frequency-of-a-half-bridge-gate-driver

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter。

    感谢您的答复。 LMG1210 IC 正在加热。 我不知道确切的温度,但如果我可以运行几分钟,它的热量很大。所以我甚至不能触摸它,电流也不断增加. 您能否一次性查看设计文件 并在我犯了任何错误时为我提供指导。 谢谢

    Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    您是否在25°C 的室温下测试电路板? 采用5MHz 开关频率时、 器件理论上可能会发热到大约75°C。

    FET 的输出是否正常? 如果触发了热关断、我建议尽可能添加散热器。

    我认为设计没有任何异常之处。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter。

    感谢您的答复。 是的、我要在室温下测试电路。 我在高输出和低输出引脚(引脚10和8)上连接了 LMG1210的输出波形。

    我选择了20ns 的最大死区时间。 但是、如果您仔细查看随附的图、会发现在某一点、两个输出同时都略高。 这可能是导致发热问题的原因吗?

    其次、我现在要在10VDC 和500mA 下进行测试、但在实际应用中 、我必须在160VDC 和6A 下进行测试、这时会产生更多的热量? 虽然测试只要温度升高、电流也在增加。

     触发热关断时、器件会损坏还是关断?

    谢谢

    此致

    Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    我不认为160V/6A 总线电流会导致过热、因为这是由 FET 处理的。  

    器件将随着温度升高而逐渐关断、以防止损坏。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以增加死区时间吗? 重叠可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    感谢您的答复。 我使用20 kΩ 电阻器选择了最大死区时间20ns、但仍然可以看到大约3ns 的重叠。 我还检查了 LMG1210的温度、该温度约为85°C (开关频率为3.2 MHz)。 我还会在5 MHz 上测试它。 您认为此温度是否在正常范围内? 您可以 为 Lmg1210和 GaN FET 推荐散热器或冷却材料吗? 谢谢

    此致

    Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    85C 略高。 我估计3.2MHz 大约为~55°C、但温度也取决于电路板材料和布局。

    没有推荐使用的散热器、但它需要良好地导通到模塑化合物上。 最有效的方法是优化电路板布局、以便通过底部散热焊盘进行散热。

    使用具有较小栅极电荷的 FET 也将提高热性能。

    谢谢!

    Walter