Other Parts Discussed in Thread: LMR14030
主题中讨论的其他器件: LMR14030
工具与软件:
团队成员、您好!
我最近烧毁了4个用于汽车放大器的 REF3333芯片、 请查看附上的照片1。
车辆组装后发生2个、 客户购买后10公里内发生2个。
这一项目已经批量生产了六个月、以前从未出现过。 最近,它开始经常出现,概率为0.1%
我的电源架构: 电源 BATT 9-16V 输入、跨直流/直流 LMR14030输出5V、、然后通过 REF3333传递5V 到输出3.3V、作为 MCU RH850的 ADC 基准电源
由于负载电流较小、LMR14030在睡眠模式(而不是 CCM 或 DCM)下运行、如下图1所示。
Queations: 1.您是否在?之前遇到过相同的情况
2. LMR14030在睡眠模式下运行时是否会烧写 REF3333芯片?
3.如果问题2不是、为什么 REF3333会像这样燃烧? 高电压、电流还是热量? 请、、这些问题都在出厂阶段或出厂后不久发生
客户有一些已经运行了数万公里、没有任何问题。 期待您的回复。
谢谢你。

BR Vincent