This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3333:Ref3333芯片损坏

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3333, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395737/ref3333-ref3333-chip-damaged

器件型号:REF3333
主题中讨论的其他器件: LMR14030

工具与软件:

团队成员、您好!

我最近烧毁了4个用于汽车放大器的 REF3333芯片、 请查看附上的照片1。

车辆组装后发生2个、 客户购买后10公里内发生2个。

这一项目已经批量生产了六个月、以前从未出现过。 最近,它开始经常出现,概率为0.1%

我的电源架构: 电源 BATT 9-16V 输入、跨直流/直流 LMR14030输出5V、、然后通过 REF3333传递5V 到输出3.3V、作为 MCU RH850的 ADC 基准电源

 由于负载电流较小、LMR14030在睡眠模式(而不是 CCM 或 DCM)下运行、如下图1所示。

Queations: 1.您是否在?之前遇到过相同的情况

2. LMR14030在睡眠模式下运行时是否会烧写 REF3333芯片?

3.如果问题2不是、为什么 REF3333会像这样燃烧? 高电压、电流还是热量? 请、、这些问题都在出厂阶段或出厂后不久发生

客户有一些已经运行了数万公里、没有任何问题。  期待您的回复。

谢谢你。

        

  

BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    如果引脚1或3上的电压超过数据表中所示的绝对最大额定值、REF3333可能会损坏。 请检查以确保您的电路 在所有条件下都在指定范围内运行。

    我将此帖子重新分配给我们的同事以查看您的  LMR14030原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud

    感谢您的回应、您的团队会帮助您进行审核。

    LMR14030的纹波电压为60mV、 其输出不超过最大额定值。

    即使电压超过、它是否会像光电一样燃烧1? 我更常说电压击穿应该是一个烧毁点。

    这种燃烧应该是很大的热量。

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    规格。 很抱歉, 除了我之前发布的内容,我没有其他评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的反馈。

    谢谢。

    BR Vincent