This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:关于额外 SCLK 脉冲的澄清说明

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391596/tlc5941-clarification-on-extra-sclk-pulse

器件型号:TLC5941

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我需要澄清一下在 TLC5941 LED 驱动器中使用附加 SCLK 脉冲:

  1. 仅 GS 数据周期还是 DC 数据周期也需要额外的 SCLK 脉冲?
  2. 这个额外的 SCLK 脉冲有什么用途?
  3. 从 GS 模式转换到 DC 模式时、在 XLAT 之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
  4. 从 DC 转换到 GS 模式时、在 XLAT 之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
  5. 在连续 GS 周期的情况下(例如、在没有切换到 DC 模式的情况下连续多个 GS 周期)、每个 XLAT 信号之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
  6. 当必须在直流数据之前设置 GS 数据时、应如何在上电后的初始设置期间处理额外的 SCLK 脉冲?

感谢您的帮助。

此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    请给我一些时间,我会稍后回复你,因为我是 ooo 这些天。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    您有没有答案?

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您是说额外的 CLK 是 GSCLK 吗? 您能否告诉我 、您发现 TLC5941如何或在何处需要额外的 CLK?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    此表达式有歧义。 时间显示、每个 GS 周期后都需要额外的"193个"SCLK 周期(https://www.ti.com/lit/gpn/tlc5941)(Figure、第12页、第13页):

    但随后提到、只有点校正之后的第一个 GS 数据输入周期才需要额外的 SCLK 周期(第19页):

    在可用的两个示例脚本中、其中一个在每个 GS 周期后添加一个额外的 SCLK (6567.TLC5941示例代码.zip):



    但在汇编语言示例中、它只发送一次(https://www.ti.com/lit/pdf/slva267) :

    哪一个是正确的?



    谢谢。此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在明天为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我认为每个 GS 周期都需要一个额外的 SCLK。 第一个示例应该是正确的。 对于第二个示例、我认为它只发送一次的原因是系统只有1个 TLC5941。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    数据表中的图12是指1个 TLC5941的时序、图中显示了每个 GS 周期的 SCLK 周期(图14是2个 TLC5941的周期)。 但在第19页、它提到仅点校正后的第一个 GS 数据输入周期需要额外的 SCLK 周期、而不是所有 GS 周期都需要。 这似乎不一致。 您能解释一下吗?

    谢谢。此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    我们的专家将在明天为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很抱歉、因为病假而迟到了答复、对于你刚才提到的问题、我很抱歉、我想我以前错了。 您对额外 SCLK 的理解是正确的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我不确定我对额外 SCLK 的理解是什么意思、 我需要澄清数据表中的不一致性、因为这是我之前提到过的相互矛盾的。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我将与我们的专家讨论并稍后回复您。

    BR、Jared