工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我需要澄清一下在 TLC5941 LED 驱动器中使用附加 SCLK 脉冲:
- 仅 GS 数据周期还是 DC 数据周期也需要额外的 SCLK 脉冲?
- 这个额外的 SCLK 脉冲有什么用途?
- 从 GS 模式转换到 DC 模式时、在 XLAT 之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
- 从 DC 转换到 GS 模式时、在 XLAT 之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
- 在连续 GS 周期的情况下(例如、在没有切换到 DC 模式的情况下连续多个 GS 周期)、每个 XLAT 信号之后是否需要额外的 SCLK 脉冲?
- 当必须在直流数据之前设置 GS 数据时、应如何在上电后的初始设置期间处理额外的 SCLK 脉冲?
感谢您的帮助。
此致、
Simon