This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:TPS23731和 TPS23734之间有什么不同点?

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23731, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397892/tps23731-what-is-different-point-between-tps23731-and-tps23734

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23734、、 TPS23730

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS23731或 TPS23734用于其后续产品。

目前、他们有以下问题。 请您给我您的答复吗?

问题1。
TPS23731和 TPS23734之间有什么不同点?
是调节方法还是 AFC 支持? 我认为 TPS23731使用初级侧检测、无 ACF 支持、而 TPS23734使用第二侧调节和 ACF 支持。

问题2:
TPS23734数据表第3页上显示此器件可以支持 ACF。
我可以提供有关此 ACF 的任何文档吗?

问题3。
PoE PD 控制器器器件是否比 TPS23731/734新?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的咨询。

    问题1。
    TPS23731和 TPS23734之间有什么不同点?
    是调节方法还是 AFC 支持? 我认为 TPS23731使用初级侧检测、无 ACF 支持、而 TPS23734使用第二侧调节和 ACF 支持。

    您可以考虑 TPS23734包含 TPS23731的所有功能(包括 PSR)、此外 TPS23734可进行 有源钳位正向转换器设计。  

    问题2:
    TPS23734数据表第3页上显示此器件可以支持 ACF。
    我可以提供有关此 ACF 的任何文档吗?

    您可以通过(https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf)查看 ACF 文档

    问题3。
    PoE PD 控制器器器件是否比 TPS23731/734新?

    目前、TPS23730/1/4是最新推出的 PoE PD。 请看一下采用 TPS23731/4器件与其他 TI 25.5W PoE PD 芯片相比有何优势。

    此致、

    Diang