工具与软件:
您好!
我在使用 LM22677-ADJ 降压转换器的设计中遇到了一个问题、该问题似乎很零星。 该设计在电路板上使用其中3个降压转换器、将26.5V 降压到19V、12V 和5V。 每个器件的典型输出电流约为1A。 第一轮原型板正常工作、在高达4A 的负载下具有稳定的输出电压。
在一个(共5个) Beta 板上、用于12V 电源轨的降压转换器 IC 发生灾难性故障、从 IC 吹出一个孔。 我发现 GND 和 SW 之间的肖特基二极管也发生了故障、并假设这以某种方式超过了其反向电压额定值、发生了故障、且 SW 短接至 GND、从而导致 IC 发生故障。 同时更换 IC 和二极管解决了问题、并且该主板仍正常工作。
今天、使用19V 电压轨的第三轮电路板上再次出现了问题。 IC 以相同的方式出现故障、有一个孔穿过 IC 熔断。 我已经再次检查过所有引脚都不会超过额定电压、而且上电时在输入端看不到任何电压尖峰。 其中一种 IC 一旦正确加电、我从未见过故障、这使我认为 IC 本身可能存在问题。
任何意见或帮助都很棒!
谢谢!
插孔
降压原理图