This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:输入-输出电压差分问题

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393042/lm317m-input-output-voltage-differential-questions

器件型号:LM317M

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问输入/输出电压差为何存在限制、以及 Vi-Vo 超过最小值和最大值时会发生什么情况。 您能在此处提供您的专业解释吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

    感谢您问这个问题。

    a 您可以从引脚分配中看到、该器件没有 GND 引脚。  LM317M 是少数不直接接地的线性稳压器之一。  因此、要求 Vin-Vout 始终低于37V。

    这样做的一个优势是、  此器件可在输入电压为数百伏的条件下使用、输出降低(或更低) 37V。

    器件的建议运行条件是确保 LDO 按预期工作的条件、超出此条件运行可能会导致器件无法按预期运行。 如果运行条件超出数据表中指定的绝对最大限值、则可能会导致器件损坏。  

    有关器件设计的更多详细信息、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva583/snva583.pdf

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    我和客户认为这个最小值和最大值 Vi-Vo 与以下公式相关、您能否帮助我们进一步了解如何获取它? 根据电路进行推导似乎无法理解。 提前感谢。   

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这是一个可调器件、如果您的电路看起来与此类似、则可通过此公式计算 Vout、并且由于 I adj max = 100uA、如果 R2也很小、则该项可以忽略不计。

    (Vin-Vout)的最小值和最大值来自 稳压器设计中使用的组件和工艺。

     (Vin-Vout)的最小值为2.5V、这意味着 Vin 应>= Vout+2.5才能正常工作

      (Vin-Vout)的绝对最大值来自内部电路、不用于处理较高的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    我知道这是一种可调节器件、没有 GND 引脚器件。 很难根据 数据表中显示的功能方框图得出该公式、这是客户和我都感到困惑的地方。

    有关(Vin-Vout)最小值和最大值的说明、客户不接受。 背景为:

    客户设计的 LM317M 电路具有理想的输入20V、但实际输入可能会降至18V;如果设计的输出为17V、当输入降至18V 时会发生什么情况? Min (Vin-Vout)将起作用、以便输出降至15.5V、否则 FB 仍会将输出保持在17V。  

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    考虑最小值 (Vin-Vout)建议可能类似于常规线性稳压器的压降。

    在您的情况下、Vout= 17V、因此建议的最小 Vin= 17V+2.5V = 19.5V

    现在考虑以下情况( 使用电阻器设置 Vout=17V 后):


    1.VIN=16V (即 Vin-Vout=-1V):输出可能上升到接近16V、但可能无法处理器件的额定电流。 这并非器件的建议运行条件、并且 电气特性表中的规格不 保证处于指定范围内(除非另有说明)。


    2. VIN=17V (即 Vin-Vout=0V):输出可能上升到接近17V、但可能无法处理器件的额定电流。 这并非器件的建议运行条件、并且 电气特性表中的规格不 保证处于指定范围内(除非另有说明)。


    3. Vin=18V(即 Vin-Vout=1V):输出可能上升到接近17V,但可能无法处理器件的额定电流。 这并非器件的建议运行条件、并且 电气特性表中的规格不 保证处于指定范围内(除非另有说明)。


    4. Vin=19.5V (即 Vin-Vout=2.5V):输出上升到17V、并保证能够处理器件的额定电流。 这是 器件的建议运行条件、并且 电气特性表中的规格 保证处于范围内(除非另有说明)。


    [报价 userid="529802" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393042/lm317m-input-output-voltage-differential-questions/5349350 #5349350"]最小值(Vin-Vout)将有效、以便输出降至15.5V 或 FB 仍将输出保持为17V?  [报价]

    最有可能的情况是 Vout 将上升至非常接近 Vin、但这并不能保证。

    简而言之、如果(Vin-Vout)< 2.5V、则不能保证稳压器在所有条件下都能按预期运行。

    在两者之间、如果您可以提供客户的任何其他要求、我们可能会推荐替代器件。

    此致、

    Bobby