This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942的功率耗散

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393100/bq76942-the-power-dissipation-of-bq76942

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

     我们在电池保护系统中使用了贵公司的 BQ76942芯片、但我们遇到了问题、希望得到您的建议。

     问题的背景:①。 我们使用了 BQ76942的电荷泵驱动器、通过一个电阻将芯片的 LD 管脚连接到 P+;②产品要接受光伏充电、如果光伏的输入功率比较低、就无法给机器充电; ③根据第二个点、AFE 的功耗约为320uA、这将继续使电池放电;④我们的软件工程师尝试将 AFE 置于 DEEPSLEEP 模式、并根据规格在四秒内发送了两条命令、但 AFE 未进入 DEEPSLEEP 模式、如下面的波形所示。

    我们担心下雨时、光伏系统不仅会充电失败、而且会耗尽电池电量。

   ①请问在这种情况下是否有办法完全关闭 AFE? ②如果无法关断、AFE 能否进入深度睡眠模式以尽可能降低功耗? ③您有任何好的建议,以减少在这种情况下的功耗?问题是紧急的,期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一点:我们连接 PV 光伏输入端时、PACK+端会有大约3V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认第一张图片的波形表示的粉色线?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉色线 (__LW_AT__)  (Ω 代表 RST_SHUT 引脚的信号、绿线) 2 Ω 代表3.3V 电源。  在本项目中、我们使用软件来模拟 IIC 通信(第1号、第3号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件未进入 DEEPSLEEP 模式的原因可能是 LD 引脚上的电压波动。  

    如果 LD 引脚上的电压超过 VWAKEONLD 电压、则器件无法进入 DEEPSLEEP 模式。

    此逻辑也适用于 SHUTDOWN 模式:

    如果您的情况是、PACK+上的3V 超过 VWAKEONLD 的最大限值:

    为了降低功耗、您可以利用睡眠模式、该模式可使功耗介于21µA 和41µA 之间。 向 PACK+施加3V 电压时、SLEEP 模式可以配置为不退出:

    此致、

    Thomas Rainey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        当我将 LD 引脚与 PACK+分离时、LD 引脚上的电压为0V (如图中所示)、但 AFE BQ76942仍无法进入关断模式。 REG1引脚上的电压保持在3.3V。这是什么原因? AFE 为何无法进入关断模式? 您对此有什么建议吗?

       期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       为了添加几个点、①与 TS2引脚相关的电路如图中所示;② I 通过电阻器直接将 LD 引脚接地。  

       我已重新捕获由 MCU 控制的 owakeBQ 信号和 TS2引脚的电平。 结果如下:当光伏输入功率较低并且系统尝试关断 AFE 时、关断信号(黄色)保持高电平、而 MCU 控制的 owakeBQ 信号(蓝色)保持低电平(图中的960mV 是由于我使用的示波器的偏差、我敢肯定)、但奇怪的是、TS2引脚仍处于低电平。

    不应该在没有我们的 MCU 控制的情况下弱上拉 TS2? 在这种情况下、TS2引脚为什么为低电平? 我们应该如何解决此问题?

       最后一幅图展示了正常关断条件下的波形:关断信号保持高电平大于1秒、owakeBQ 信号保持低电平、TS2弱上拉至3.5V、AFE 进入关断模式、REG1电平开始下降。

       期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GJ H:

    感谢您的耐心和分享您标记过的波形。 从外观来看、您很可能已进入器件的软关断状态。 有关如何进入软关断以及如何避免/退出软关断的更多信息、请参阅以下内容  BQ76952常见问题解答软关断状态. 有关关断模式的更多详细信息、也可在此处找到 BQ76952关断模式常见问题解答.

    此致、
    Alexis