Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ27441-G1, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1、BQ27532-G1 、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
SLUA903 5.结论 包含以下关于大规模生产的声明:
在保存 Golden File 之前、将 Update Status 设置为02以禁用 IT 电量监测、将 QMax Cycle Count 设置为0、并将 Cycle Count 设置为0。 对于电池组侧电量监测计、这可以确保在组装电池组并启用电量监测和使用寿命数据时、周期计数从0开始。
这是关于电池组侧电量监测计。 我还想了解系统侧电量监测计的细节。 可以直接编辑下方的 DF 吗? 如果有任何错误、您能否指出这些错误并解释原因?
Gas Gauging:State:IT_ENABLE = 0
Gas Gauging:State:Cycle Count 0 = 0
此致、
Hitoshi