This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:系统侧测量仪表的黄金图像的预提取工作

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ27441-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397172/bqstudio-pre-extraction-work-for-golden-image-of-system-side-gauge

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1、BQ27532-G1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

SLUA903 5.结论 包含以下关于大规模生产的声明:

在保存 Golden File 之前、将 Update Status 设置为02以禁用 IT 电量监测、将 QMax Cycle Count 设置为0、并将 Cycle Count 设置为0。 对于电池组侧电量监测计、这可以确保在组装电池组并启用电量监测和使用寿命数据时、周期计数从0开始。

这是关于电池组侧电量监测计。   我还想了解系统侧电量监测计的细节。   可以直接编辑下方的 DF 吗?   如果有任何错误、您能否指出这些错误并解释原因?

Gas Gauging:State:IT_ENABLE = 0
Gas Gauging:State:Cycle Count 0 = 0

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi  

    在这篇文章中、您指的是什么电量计? 该过程取决于您使用的电量监测计类型。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    请选择这些 IC。

    BQ27441-G1、BQ27532-G1

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于这些电量计、我建议遵循 实现成功学习周期文档中的说明。 由于您希望将其用作系统侧监测计、因此不会记录寿命和周期计数信息、因为此信息不准确、因为单个监测计可能正在使用多个不同的电池组。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    SLUA903是一个良好的通用资源。 我在创建黄金映像时经常提到它。

    但是、SLUA903内容的特定部分采用电池组侧电量监测计。 我想知道系统侧电量监测计的具体任务列表。

    请说明 仅适用于 BQ27532-G1 . 这包括周期计数(&&  IT_ENABLE  、  周期计数0  )。

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    成功完成学习周期所需的配置参数对于电池组侧电量监测计和系统侧电量监测计应相同。 这些参数(如周期计数)在 BQ27532-G1中的处理方式不同、因为它是系统侧电量监测计。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    有。 我同意。 由于 SLUA903和其他文档、我目前对学习周期没有疑问。

    我的问题是完成学习周期后该怎么做。
    在完成 bq27532-G1的学习周期之后、提取黄金映像 进行大规模生产之前、我应该怎么办?
    是否应该在 BQSTUDIO 中手动配置以下各项?

    Gas Gauging:State:IT_ENABLE = 0
    Gas Gauging:State:Cycle Count 0 = 0
    Gas Gauging:State:Update Status 0 = 0

    如果有任何错误、您能否指出这些错误并解释原因?

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi  

    感谢您的澄清、BQ27532-G1技术参考手册中重点介绍了这一点(请参阅下图)。 只需通过发送 IT_ENABLE 命令即可手动启用 Impedance Track。  

    此致、  

    Robert。