This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:我可以将 BQ8050使用的 srec 文件刻录到 BQ3050芯片

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQSTUDIO, BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394825/bq3050-can-i-burn-the-srec-files-used-by-the-bq8050-to-the-bq3050-chip

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQ8050BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我已将 BQ8050中使用的程序烧录到 BQ3050芯片上。 该程序可以在 BQ3050芯片上正常运行吗? 是否有任何隐藏的危险? 有什么我应该知道的东西吗

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    这不起作用。 它们是 不同的硬件。 我认为、当您尝试使用不正确的 srec 对电量监测计进行编程时、bqStudio 会抛出错误。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复、以下是详细步骤

    在我们使用 bq20z45主机发出命令以使 bq3050进入 ROM 模式后、我们可以将 bq8050至 bq3050使用的 srec 文件刻录、然后测试电压、电流和温度采样也是正常的、所以其看起来可以这种方式使用。

    这就是我们在论坛上提出这个问题的原因,期待您的回复!  

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    感谢您的响应。 检查后、看起来没有问题。 事实上、这两者基于同一硬件、因此不会出现任何问题。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的回答、我们比较了 BQ8050和 BQ3050芯片的引脚配置和功能  、然后提出了一个问题

    在 BQ3050手册中、销是 NC 引脚、但在 BQ8050中是定义的引脚、当 BQ3050 对可在 BQ8050中正常使用的程序进行编程时、BQ3050的 NC 引脚也具有与 BQ8050相同的功能

    例如:

    1.

    在 BQ8050中、Pin12 为 RC4、它 可配置为数字推挽 I/O 引脚或选择作为的输入 AD4
    过采样 ADC

    在 BQ3050中,Pin12 是 NC,它是否都能作为 BQ8050的 Pin12 RC4 ?

    2.

    在 BQ8050中、PIN18 为 RA5、它可以 配置为数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断

    在 BQ3050中,PIN18 是   NC ,它是否会将 所有 功能作为 BQ8050的 PIN18 RA5 ?

    下面是 BQ8050手册中的引脚说明部分

    以下是 BQ3050手册中的引脚说明部分

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    在这些测量仪表中、NC 表示这些引脚在内部未连接。 因此、它们的功能将与定义引脚的8050不同。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复。 但我仍然有两个问题、我想得到你们的答案

    问题:

    a)

    之前的回复(2024/8/2)指出、BQ8050和 BQ3050硬件具有相同的功能、但为什么最新的(2024/8/7)回答说、某些 NC 引脚实际上没有功能?

    根据我们的理解、如果这些 NC 引脚配置有相应的寄存器的话、就会有相关的功能

    b)

    到目前为止、我已经测试了一些 BQ3050 NC 引脚、 它似乎具有与 BQ8050相似的功能。

    对于示例:

     BQ3050中的引脚18为 NC 引脚、 BQ8050中的引脚18为 RA5。 它具有数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断功能、在 BQ3050烧录 BQ8050的代码后、我们测试了 BQ3050‘s 引脚18也具有数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断功能

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehu:  

    首先、我澄清一下 bq8050是一种硬件平台。 它没有运行固件。  bq3050是 在 bq8050硬件上运行的固件。 请参阅此内容 E2E 主题

    您从何处获得此 bq8050 srec 文件?  您能否分享您拥有的 bq8050数据表?

    BQ8050是可编程硬件。 客户将自己的固件放在上面。 因此、您所指的 bq8050 srec 文件是一个定制 srec 文件、我们不知道它的存在、因为这是私有的。