Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQSTUDIO, BQ20Z45
主题中讨论的其他器件: BQ8050、 BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我已将 BQ8050中使用的程序烧录到 BQ3050芯片上。 该程序可以在 BQ3050芯片上正常运行吗? 是否有任何隐藏的危险? 有什么我应该知道的东西吗
期待您的回复! 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Siddharth:
感谢您的回答、我们比较了 BQ8050和 BQ3050芯片的引脚配置和功能 、然后提出了一个问题
在 BQ3050手册中、销是 NC 引脚、但在 BQ8050中是定义的引脚、当 BQ3050 对可在 BQ8050中正常使用的程序进行编程时、BQ3050的 NC 引脚也具有与 BQ8050相同的功能
例如:
1.
在 BQ8050中、Pin12 为 RC4、它 可配置为数字推挽 I/O 引脚或选择作为的输入 AD4
过采样 ADC
在 BQ3050中,Pin12 是 NC,它是否都能作为 BQ8050的 Pin12 RC4 ?
2.
在 BQ8050中、PIN18 为 RA5、它可以 配置为数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断
在 BQ3050中,PIN18 是 NC ,它是否会将 所有 功能作为 BQ8050的 PIN18 RA5 ?
下面是 BQ8050手册中的引脚说明部分

以下是 BQ3050手册中的引脚说明部分

此致、
Zehu
尊敬的 Siddharth:
感谢您的答复。 但我仍然有两个问题、我想得到你们的答案
问题:
a)
之前的回复(2024/8/2)指出、BQ8050和 BQ3050硬件具有相同的功能、但为什么最新的(2024/8/7)回答说、某些 NC 引脚实际上没有功能?
根据我们的理解、如果这些 NC 引脚配置有相应的寄存器的话、就会有相关的功能
b)
到目前为止、我已经测试了一些 BQ3050 NC 引脚、 它似乎具有与 BQ8050相似的功能。
对于示例:
BQ3050中的引脚18为 NC 引脚、 BQ8050中的引脚18为 RA5。 它具有数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断功能、在 BQ3050烧录 BQ8050的代码后、我们测试了 BQ3050‘s 引脚18也具有数字开漏 I/O 引脚或边沿触发中断功能
此致、
Zehu
尊敬的 Zehu:
首先、我澄清一下 bq8050是一种硬件平台。 它没有运行固件。 bq3050是 在 bq8050硬件上运行的固件。 请参阅此内容 E2E 主题。
您从何处获得此 bq8050 srec 文件? 您能否分享您拥有的 bq8050数据表?
BQ8050是可编程硬件。 客户将自己的固件放在上面。 因此、您所指的 bq8050 srec 文件是一个定制 srec 文件、我们不知道它的存在、因为这是私有的。