工具与软件:
您好!
我们计划将 TPS65988用于我们的一个持续项目。 浏览数据表时、我注意到 TPS65988支持 VBUS 内部双向开关。
但是、参考设计使用外部双向开关为连接到 Type-C 端口的器件提供电流。
如果 TPS65988具有内部双向开关、为什么需要添加外部双向开关?
您对此的看法将非常有助于更好地理解设计。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
在我们的用例中、端口1是仅电源的、接收20V/5A、而端口2是 DRP 端口、可以为电路板接收电源(20V/5A)、并为连接到该端口的外部设备(包括非 PD 设备、如 USB 笔驱动器或其他设备)供电。
我们将两个端口(PP_HV1和 PP_HV2)的输出合并到一个端口中、并将其馈送到系统中。
如果我使用内部双向开关来实现此设计、并通过端口1供电、同时非 PD 器件连接到端口2、则端口2上的器件可能接收20V 电压、这可能会损坏它(因为非 PD 器件只能在 VBUS 上接收5V 电压)。
如何有效地设计此用例? 是否可以使用内部双向开关、或者是否需要使用外部开关为所连接的外部器件供电?
您好!
在您所述的用例中、我不建议合并 PPHV1和 PPHV2。
PD 可以 独立于端口1在端口2上协商隐式或显式合约、但如果您短接 PPHV1 (端口1)和 PPHV2 (端口2)、则端口1上的任何电压将馈送到端口 2。 由于端口2上的器件可能会请求不同的 PDO、因此最好分离一个 PPHV1/2、并在 PPHV2上具有可变直流/直流、这样您就可以为端口2上请求的器件提供任何 PDO。
此致