This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:需要有关双向内部开关的阐释

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397793/tps65988-clarification-required-on-bidirectional-internal-switch

器件型号:TPS65988

工具与软件:

您好!

我们计划将 TPS65988用于我们的一个持续项目。 浏览数据表时、我注意到 TPS65988支持 VBUS 内部双向开关。

但是、参考设计使用外部双向开关为连接到 Type-C 端口的器件提供电流。

如果 TPS65988具有内部双向开关、为什么需要添加外部双向开关?

您对此的看法将非常有助于更好地理解设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用内部双向开关。 我们的外部双向开关向客户展示、如果客户不想使用我们的内部电源路径、可以使用自己的电源路径设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在我们的用例中、端口1是仅电源的、接收20V/5A、而端口2是 DRP 端口、可以为电路板接收电源(20V/5A)、并为连接到该端口的外部设备(包括非 PD 设备、如 USB 笔驱动器或其他设备)供电。

    我们将两个端口(PP_HV1和 PP_HV2)的输出合并到一个端口中、并将其馈送到系统中。

    如果我使用内部双向开关来实现此设计、并通过端口1供电、同时非 PD 器件连接到端口2、则端口2上的器件可能接收20V 电压、这可能会损坏它(因为非 PD 器件只能在 VBUS 上接收5V 电压)。

    如何有效地设计此用例? 是否可以使用内部双向开关、或者是否需要使用外部开关为所连接的外部器件供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您所述的用例中、我不建议合并 PPHV1和 PPHV2。

    PD 可以  独立于端口1在端口2上协商隐式或显式合约、但如果您短接 PPHV1 (端口1)和 PPHV2 (端口2)、则端口1上的任何电压将馈送到端口 2。 由于端口2上的器件可能会请求不同的 PDO、因此最好分离一个 PPHV1/2、并在 PPHV2上具有可变直流/直流、这样您就可以为端口2上请求的器件提供任何 PDO。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我提到的用例,我可以使用外部双向 FET 为外部设备供电,我可以合并 PPHV1和 PPHV2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、由于该器件如何确定双端口设置中的电源路径设置、因此我不建议这样做。

    此致