This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122MH/NOPB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398542/lm5122-lm5122mh-nopb

器件型号:LM5122

工具与软件:

我使用 webench 工具设计了一个升压器、 规格为输入电压为5V、最大输出电压为50V 和4A。

 我在下面 附上了 该升压器的原理图和 BOM、请回顾一下它并告诉我 它的工作情况、或者我的规格需要进行的任何更改?

e2e.ti.com/.../Booster-circuit.pdfe2e.ti.com/.../BOM-08_5F00_08_5F00_2024.xlsx

此处未提供电感器值和 MOSFET 器件型号、请同时建议使用任何器件

谢谢此致、
K Sivakumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakumar:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    5V 输入电压是否恒定、或者输入电压是否有范围?
    我将在周一回顾设计并与您联系。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提供5V 电压、但每当连接负载时、电压都会从5伏降至3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakumar:

    感谢您的确认。

    以下是我对原理图的评论:
    - BST 电容(C7)为47 μ F。 该值非常高。  我期望的值应该是470nF。
    - UVLO 分压器设置为在4V 时触发欠压锁定、因此如果输入电压降至3V、器件将进入关断状态。
    务必使用4.5V 或更高的输入电压启动、这是器件初始化所必需的。 之后、Vin 可以降至3V。

    -电感器,补偿和输出电容器都看起来很好。

    -关于 MOSFET 的选择,我不是 FET 的完全专家,所以我不能在这里给出建议。
    您可以查看 LM5122的参考设计以了解此处使用了哪些 FET 器件。 (例如 LM5122EVM: https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-1PH )
    如果 VIN 为5V、则 VCC 电压、因此栅极驱动器电压也将为5V。 在低输入电压下工作时、建议选择具有较低导通阈值的逻辑电平 FET、以确保 FET 可以完全导通。

    此致、
    Niklas