工具与软件:
我使用 webench 工具设计了一个升压器、 规格为输入电压为5V、最大输出电压为50V 和4A。
我在下面 附上了 该升压器的原理图和 BOM、请回顾一下它并告诉我 它的工作情况、或者我的规格需要进行的任何更改?
e2e.ti.com/.../Booster-circuit.pdfe2e.ti.com/.../BOM-08_5F00_08_5F00_2024.xlsx
此处未提供电感器值和 MOSFET 器件型号、请同时建议使用任何器件
谢谢此致、
K Sivakumar。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 webench 工具设计了一个升压器、 规格为输入电压为5V、最大输出电压为50V 和4A。
我在下面 附上了 该升压器的原理图和 BOM、请回顾一下它并告诉我 它的工作情况、或者我的规格需要进行的任何更改?
e2e.ti.com/.../Booster-circuit.pdfe2e.ti.com/.../BOM-08_5F00_08_5F00_2024.xlsx
此处未提供电感器值和 MOSFET 器件型号、请同时建议使用任何器件
谢谢此致、
K Sivakumar。
尊敬的 Sivakumar:
感谢您的确认。
以下是我对原理图的评论:
- BST 电容(C7)为47 μ F。 该值非常高。 我期望的值应该是470nF。
- UVLO 分压器设置为在4V 时触发欠压锁定、因此如果输入电压降至3V、器件将进入关断状态。
务必使用4.5V 或更高的输入电压启动、这是器件初始化所必需的。 之后、Vin 可以降至3V。
-电感器,补偿和输出电容器都看起来很好。
-关于 MOSFET 的选择,我不是 FET 的完全专家,所以我不能在这里给出建议。
您可以查看 LM5122的参考设计以了解此处使用了哪些 FET 器件。 (例如 LM5122EVM: https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-1PH )
如果 VIN 为5V、则 VCC 电压、因此栅极驱动器电压也将为5V。 在低输入电压下工作时、建议选择具有较低导通阈值的逻辑电平 FET、以确保 FET 可以完全导通。
此致、
Niklas