This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:时钟缓冲器输入

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399098/tps7a49-clock-buffer-input

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:LMX1214TPS7A94

工具与软件:

大家好、团队成员:

如上图所示、我们将从外部馈送12V 电压并生成6.5V 电压。  

从6.5V 起、 旧电路具有 P/N:TPS7A4901、评估板具有用于生成2.5V 的(P/N:TPS7A9401DSCR)。

我们是否可以将这些稳压器用于 时钟缓冲器(P/N:LMX1214)、该时钟缓冲器是否有任何规格可用于该时钟缓冲器。

提前感谢

此致

M. Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、M. Haritha、

    TPS7A94的绝对最大额定值为6V。  您需要将输入电压从6.5V 降低至6V、以防止超过 LDO 的额定值。  

    谢谢!

    Stephen