Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, TPS7A94
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A49 主题中讨论的其他器件:LMX1214、 TPS7A94
工具与软件:
大家好、团队成员:

如上图所示、我们将从外部馈送12V 电压并生成6.5V 电压。
从6.5V 起、 旧电路具有 P/N:TPS7A4901、评估板具有用于生成2.5V 的(P/N:TPS7A9401DSCR)。
我们是否可以将这些稳压器用于 时钟缓冲器(P/N:LMX1214)、该时钟缓冲器是否有任何规格可用于该时钟缓冲器。
提前感谢
此致
M. Haritha.