Other Parts Discussed in Thread: LM3410
工具与软件:
您好!
我已使用 LM3410构建了1、6Mhz 版本的 LED 驱动器电路。
我正在以2、8vf、350mA 的电流驱动4个 LED。
我的原理图基于数据表中的示例8.2.5。 
我将使用16kHz PWM 信号、但 LED 开始以大于30%的占空比亮起。
降低 PWM 频率有一定帮助、但即使在非常低的频率下、它似乎也无法正常工作。
在1kHz 频率下、LED 以5%的占空比亮起。
这种正常行为是否与20毫秒启动时间有关?
我是对的、LM3410调节输出电流而不是保持恒定并施加 PWM 信号来关闭 LED 吗?
我需要高 PWM 频率、因为此产品用于电影套装照明。
如果有更好的选择采用锂离子输入电压并能用于3至4片1瓦 LED、我也很想了解这一点。
谢谢!
Markus Harthum