This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:最小 PWM 占空比过高?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395882/lm3410-minimum-pwm-duty-cycle-too-high

器件型号:LM3410

工具与软件:

您好!

我已使用 LM3410构建了1、6Mhz 版本的 LED 驱动器电路。

我正在以2、8vf、350mA 的电流驱动4个 LED。

我的原理图基于数据表中的示例8.2.5。

我将使用16kHz PWM 信号、但 LED 开始以大于30%的占空比亮起。

降低 PWM 频率有一定帮助、但即使在非常低的频率下、它似乎也无法正常工作。

在1kHz 频率下、LED 以5%的占空比亮起。

这种正常行为是否与20毫秒启动时间有关?

我是对的、LM3410调节输出电流而不是保持恒定并施加 PWM 信号来关闭 LED 吗?

我需要高 PWM 频率、因为此产品用于电影套装照明。

如果有更好的选择采用锂离子输入电压并能用于3至4片1瓦 LED、我也很想了解这一点。

谢谢!

Markus Harthum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    您是否有测试波形来阐明您的问题?  

    您的意思是、 使用16kHz PWM 信号时、LED 不能在占空比小于30%时亮起。 它是在第一个占空比上发生、还是在每个周期上发生? 第一个周期的输出电容器充电应该需要更长的时间。 同时 LED 应该能够以小占空比打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我还没有波形,我不会在 PCB 附近的未来两个星期不幸。

    但 LED 完全不会亮起、而不仅仅是在前几个周期亮起。

    我知道图4图表,这就是为什么我选择 lm3410。 但很高兴知道它应该起作用,然后我会进一步调查。  

    非常感谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位非常好的同事刚刚从波形中给我发送了一张快照!

    出于测试目的、DIM 上有一个1kHz、3%占空比的方波 PWM 信号、

    测量的信号是反馈引脚上的电压。

    电压仅在 PWM 信号之后15us 开始。 对于16kHz 信号、这就是低占空比不起作用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您/您的同事能否帮助您在图中捕获更多渠道?  

    1. DIMM/FB/SW/IN

    2. DIMM/SW/IN/ VOUT (C2+)  

    您是否在设置 VOUT 后尝试过调光(例如、从100%调光 到3%)、如果有任何差异?  

    恐怕没有足够的能量从上电开始以较小的占空比为输出电容器充电。  

    我将申请 EVM 板测试、但获得该板可能需要一周时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些时间来获取捕获结果、但我会尽快发布它们。

    我尝试过调暗、相同的问题、没有区别。

    但我在过去几天学到了很多有关 PCB 设计的知识、我认为从输出电容器到 LM3410 GND 引脚的接地环路可能太长。

    在数据表的布局指南中、它明确指出:

    完成升压转换器布局布线时、最重要的考虑因素是 COUT 电容器的 GND 连接和 PGND 引脚紧密耦合。 GND 端必须彼此靠近、并至少通过两个过孔连接到 GND 平面。

    我的 COUT GND 耦合非常严重、IC 的接地环路很大。

    我已经附上了布局的屏幕截图、包括 GND 的返回路径。 但我将尝试将一根导线直接从 COUT 焊接到引脚6、看看这是否有变化。

    (在底层路由 DIM1信号也非常糟糕。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试这样做、但恐怕 具有高调光频率 like16kHz 的小 PWM 占空比无法如此快速地向上/向下转换输出电容器。 较小的电容器可能会有所帮助、但会导致稳定性和纹波问题。  

    或者、您可以尝试在 Cout 的低侧使用 NFET 在关断期间断开电容器、以便它不会放电太远。

    下面的链接中有另一篇关于 fyi 的文章  

    (+) LM3410-Q1:PWM 调光-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接。

    我目前正在使用一个升压转换器将电压升压到 LED 串联电压的电路、然后使用线性驱动器对它们进行 PWM。 也许这样做效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事在此期间发现了一些有趣的事情。

    在数据表中添加到190ma 评估板(https://www.ti.com/lit/ug/snva410a/snva410a.pdf?ts = 1723208324961&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM3410XBSTOVPEV)

    在第4页上、图6是流入 LED 的电流与 DIM 引脚处电压间的关系图。

    Dim 信号变为高电平与流经 LED 的电流之间存在大约10us 的延迟。

    他发现、在测量电感器 OUT 和二极管 IN 之间节点处的电压时、也存在同样的延迟。  即使在电容器发挥作用之前、我们已经落后于人! 更奇怪的是、随着输入电压的增加、延迟会变得更糟。 请参阅随附的两个屏幕截图、一个是2.7V VIN、另一个是5.5V VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    黄线表示 SW 点、橙色线表示 Vdim、是否正确? 您还可以把 ILED 和 VFB 放在这张图片中吗? 那将会很有帮助。 谢谢!