Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
工具与软件:
大家好!
我们为50W 4S 锂离子电池充电器设计该设计、我们会遇到插入电池有时会导致系统短路故障的问题。 特别是 U1 (BQ24610)和低侧 MOSFET Q4发生短路故障。 与此一起、蓄电池保险丝 F2无法打开。 当这种情况发生时、您可以看到火花从保险丝中飞出。
这并非总是发生、而是仅在可能的10-30%的电池插件中发生。 使用电源永远不会发生这种情况、电池放电时也不易发生这种情况。 最严重的问题是大功率电池充满电时。
下面是电路:


电流理论是、系统在插入电池的同时打开低侧 MOSFET Q4、进而使电感器饱和、这样会断开保险丝 F2、然后感应电压会使其连接的器件断开。
我已经捕获了插入电池的时刻、您可以看到它实际上确实会在下图中开启低侧 MOSFET、其中蓝色迹线是电池、红色迹线是 Q4的栅极。 时基为500us/div。 
我们目前正在试验使用一个高浪涌电流熔丝、但是还不清楚这是否能够解决这个问题。 我们要考虑的另一项功能是使用具有较高栅极阈值的 MOSFET。
是否有人能对此提出任何看法、并提出一个可能的解决办法?
此致