This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:该器件和低侧 MOSFET 在插入电池时发生短路故障

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399734/bq24610-the-device-and-low-side-mosfet-fails-short-when-plugging-the-battery

器件型号:BQ24610

工具与软件:

大家好!

我们为50W 4S 锂离子电池充电器设计该设计、我们会遇到插入电池有时会导致系统短路故障的问题。 特别是 U1 (BQ24610)和低侧 MOSFET Q4发生短路故障。 与此一起、蓄电池保险丝 F2无法打开。 当这种情况发生时、您可以看到火花从保险丝中飞出。

这并非总是发生、而是仅在可能的10-30%的电池插件中发生。 使用电源永远不会发生这种情况、电池放电时也不易发生这种情况。 最严重的问题是大功率电池充满电时。  

下面是电路:

电流理论是、系统在插入电池的同时打开低侧 MOSFET Q4、进而使电感器饱和、这样会断开保险丝 F2、然后感应电压会使其连接的器件断开。

我已经捕获了插入电池的时刻、您可以看到它实际上确实会在下图中开启低侧 MOSFET、其中蓝色迹线是电池、红色迹线是 Q4的栅极。 时基为500us/div。

我们目前正在试验使用一个高浪涌电流熔丝、但是还不清楚这是否能够解决这个问题。 我们要考虑的另一项功能是使用具有较高栅极阈值的 MOSFET。

是否有人能对此提出任何看法、并提出一个可能的解决办法?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marijan、您好!

    我们目前正在使用高浪涌电流保险丝进行实验、但目前尚不清楚这是否可以解决该问题。 我们正在考虑的另一项功能是使用具有较高栅极阈值的 MOSFET。

    是的、我建议您先尝试一下。

    您是否有系统负载?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    系统负载非常小、低于100mA、PCB 上的总电容仅约为300 μ F。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marijan、您好!

    我首先 建议将 MOSFET 替换为更高的栅极阈值、以查看这是否可解决问题

    此致、

    Christian。