This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:关于 LM5158 SEPIC 配置中的 SW 引脚电压上升/下降时间控制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399655/lm5158-about-lm5158-sw-pin-voltage-rising-falling-time-control-in-the-sepic-configurtion

器件型号:LM5158

工具与软件:

 在 SEPIC 配置中是否可以控制 LM5158 SW 引脚电压上升/下降时间?

我在500MHz 示波器探头处使用极短的接地连接直接在输出陶瓷电容器上测量 LM5158 SEPIC 输出电压(20V)、并看到 瞬态时 SW 引脚对应的高频电压尖峰。 看起来问题来自极快的软件导通时间(tf = 5、5ns)。 您能否建议如何增大 tf 以解决输出电压尖峰问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    由于 LM5158内部有开关 FET、因此无法放置栅极电阻。
    不过、可以在 VCC 引脚和 VCC 电容器之间放置一个电阻器。 驱动器由该 VCC 电压供电、因此放置在这里的电阻器会减慢 FET 的速度。
    我建议先使用1欧姆至5欧姆范围内的值、然后检查系统是否有所改进。

    如果这样做不能解决问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas