请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400-Q1 工具与软件:
您好!
谢谢、请帮助查看原理图
输入电压为12V、
Vout1 1.8V 0.5A、
Vout2 1.1V 3A、
Vout3 3.3V 0.1A、
Vout4禁用

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
谢谢、请帮助查看原理图
输入电压为12V、
Vout1 1.8V 0.5A、
Vout2 1.1V 3A、
Vout3 3.3V 0.1A、
Vout4禁用

您好、先生、
从原理图中的电阻器(R68=100k Ω)可以看出、理论上目标开关频率为1.761MHz、目标开关周期约为568ns。 以1.1Vout 电源轨为例、典型的 Vin=12V。 因此、HS 导通时间在理论上需要支持52ns。 但是、您可以从我们的 EC 表中发现、tonmin 最大值为150ns。 这将是较低占空比的限制。 我们建议您可以重新设计开关频率以实现较低的占空比(最大 Vin 至最低 Vout)。 重新设计开关频率后、您可以仔细检查电感器、Cout 和补偿元件的值。

谢谢你。
BRS
卢西亚