This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:原理图审阅

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398645/tps65400-q1-schematic-review

器件型号:TPS65400-Q1

工具与软件:

您好!

谢谢、请帮助查看原理图

输入电压为12V、

Vout1 1.8V 0.5A、

Vout2 1.1V 3A、

Vout3 3.3V 0.1A、

Vout4禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    我的同事露西亚稍后将作答复。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    从原理图中的电阻器(R68=100k Ω)可以看出、理论上目标开关频率为1.761MHz、目标开关周期约为568ns。 以1.1Vout 电源轨为例、典型的 Vin=12V。 因此、HS 导通时间在理论上需要支持52ns。 但是、您可以从我们的 EC 表中发现、tonmin 最大值为150ns。 这将是较低占空比的限制。 我们建议您可以重新设计开关频率以实现较低的占空比(最大 Vin 至最低 Vout)。 重新设计开关频率后、您可以仔细检查电感器、Cout 和补偿元件的值。

    谢谢你。

    BRS

    卢西亚