This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:TPS62125封装高度

Guru**** 2503435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398227/tps62125-tps62125-package-height

器件型号:TPS62125

工具与软件:

您好!  

我对在机械约束设计中使用 TPS62125很感兴趣。  

封装高度典型值为0.8mm。 我的设计要求最高可接受0.5mm。 是否可以使用 CMP 工艺等将此 IC 的封装高度缩小至0.5mm、并且仍然使用 IC 全功能。  

请告诉我、  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种提出此问题的方法是、是否有另一个采用 WLCSP 封装但功能与  TPS62125类似的芯片? 我对 TPS62125 降压转换器感兴趣、因为其输入引脚上有"使能阈值和迟滞设置"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    目前我们还没有封装高度低于0.5mm 的器件。  我们不能执行 此操作、因为您说过此 IC 的封装高度应缩小到0.5mm。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不是要求您细化封装。  我想问的是、是否可以将封装精简至0.5mm? 它取决于芯片的位置和线缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    抱歉、无法细化封装

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这在某种程度上是可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这是可能的、但实际上、高度在工厂中是固定的。 我希望您能理解。