请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62125 工具与软件:
您好!
我对在机械约束设计中使用 TPS62125很感兴趣。
封装高度典型值为0.8mm。 我的设计要求最高可接受0.5mm。 是否可以使用 CMP 工艺等将此 IC 的封装高度缩小至0.5mm、并且仍然使用 IC 全功能。
请告诉我、
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.