This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:Webench -电感器值

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398230/lmr51610-webench---inductor-value

器件型号:LMR51610
主题中讨论的其他器件: LMR51606

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMR51610并具有以下规格:
VIN = 9-30V

VOUT = 3.3V

Iout = 0.25A

fsw = 400kHz

使用 Webench 工具时、我们得到 L = 18uH-22uH、这意味着输入纹波130%。 通常选择20%-40%。 为什么工具选择这样的值? 此外、 我们知道降压转换器中 CCM 和 DCM 的边界是:

2L/(R*TS)=(1-D)、Rcrit = 2L/(1-D) TS。 对于 L = 150uH、Rcrit = 134.8欧姆、L = 18uH、Rcrit = 16.18欧姆

因此、电感器越高、转换器在 CCM 下工作的 R 范围就越大。 但是、当我在 PSPICE for TI 中仿真电路时、它向我展示了更高的电感器、它更有可能是系统在 DCM 下工作。 此外、我期望这两个值之间的纹波会下降、但没有 任何重大变化  

满载 L 18uH (R = 13.2):

半负载18uH (R = 33)

满载150uH (R =  13.2)

半负载150uH (R =  33)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    电感值基于峰峰值纹波、峰峰值纹波是的20-40%  输出 这就是建议使用22uH 的原因。  

    我不太熟悉这个模型、但是模型可能有一些局限性 。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好。

    我知道纹波电流是输出电流的峰峰值、这是稳态下的电感器电流。 您是否使用这些值计算了电感器的纹波电流?

    K = 1.335、因此为133.5%。 您是如何获得该值的呢? (fsw = 400kHz/ Iout = 0.25A/ Vin_max = 30V/ Vout = 3.3V、L = 22uH)

    20-40%的  输出 这就是建议使用22uH 的原因。  [报价]



    如果我需要 K = 0.3、则 Lmin = 97.9uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我认为 Webench 计算器可在假定负载电流为1A 的条件下进行计算。 我确实重新运行了 Webench 仿真并进行了检查。 就像即使输入250mA 之类的小电流、webench 仿真器中也会说明、峰值电流纹波为平均电感电流的~160%。 这看起来是模型的一个限制。  欣赏抬头。  

    话虽如此、对于您的设计-如果这是一个问题、如果您希望 CCM、即使在轻负载下、您也可以尝试 FPWM 选项。  LMR51606XFDBVR 是固定的400kHz、FPWM 运行、可调输出。 只要电感器电流不低于 LMR51606负电流限值、就应该没问题。  

    谢谢!

    Richard