Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR51606
主题中讨论的其他器件: LMR51606
工具与软件:
您好!
我们将使用 LMR51610并具有以下规格:
VIN = 9-30V
VOUT = 3.3V
Iout = 0.25A
fsw = 400kHz
使用 Webench 工具时、我们得到 L = 18uH-22uH、这意味着输入纹波130%。 通常选择20%-40%。 为什么工具选择这样的值? 此外、 我们知道降压转换器中 CCM 和 DCM 的边界是:
2L/(R*TS)=(1-D)、Rcrit = 2L/(1-D) TS。 对于 L = 150uH、Rcrit = 134.8欧姆、L = 18uH、Rcrit = 16.18欧姆
因此、电感器越高、转换器在 CCM 下工作的 R 范围就越大。 但是、当我在 PSPICE for TI 中仿真电路时、它向我展示了更高的电感器、它更有可能是系统在 DCM 下工作。 此外、我期望这两个值之间的纹波会下降、但没有 任何重大变化
满载 L 18uH (R = 13.2):

半负载18uH (R = 33) 
满载150uH (R = 13.2) 
半负载150uH (R = 33)