This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用 BQ51050B IC 进行无线充电项目所需的帮助[最终]

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390820/bq51050b-assistance-needed-for-wireless-charging-project-using-bq51050b-ic-final

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

原理图:

我将使用此 IC:bq51050B、使用12.5 μ H 接收器线圈为250mAh 电池充电。

 

我被设计原理图的某些元素弄糊涂了、希望在我继续制作之前能对该设计另一个看法。

 

注意:我尝试了多次电子邮件(包括我学校的电子邮件)来设置 E2E 帐户、但没有成功、现在我来了。

 

感谢您的观看!

 

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq51050b.pdf?ts = 1721516252706&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ51050B%253Fbm-verify%253DAAQAAAAJ_____ 6tEedvHryGGPzcKY5GWOUJhm2ay8b4nOwfN3PDs4Kd8vldq5OtzcClhnGuO5D709mOIIG1LgEhoyJZLP9bxr Kb_Enc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    BQ51050B 针对500mA 至1A 的充电电流进行了优化、在较低的电流下会失去电流调节精度、250mA 充电电流将起作用、但需要在50mA 处终止、这比典型的10%低20%。 R-term 为6800 Ω 或约28%、这会起作用。

    ILIM 和 FOD 连接、请参阅数据表中的图32。  R-ILIM 需要通过 R-FOD 接地、还需要在 RECT 和 FOD 之间连接上拉电阻器 R-OS。

    对于 R-FOD、可以从200欧姆开始计算、这会使 R-ILIM 约为1056欧姆。

    对于 R-OS、起始电阻为42.2k 欧姆。

    您正在使用什么线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢你的帮助。 现在、我们使用的是12.5uH Wurth 接收器天线。

    以下是指向它的链接:https://ie.farnell.com/wurth-elektronik/760308101220/power-charge-receiver-coil-12/dp/2543257

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是到目前为止更新的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    原理图看起来不错。

    线圈更新

    线圈为12.5uH 和17mm 圆形。  这可能是由于尺寸问题、可能启动时遇到问题。  线圈间距较小会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    感谢你的帮助。

    通常建议的线圈电感和尺寸是多少? (我们的 PCB 目前为36平方毫米)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常建议使用哪种线圈电感和尺寸? (我们的 PCB 目前为36平方毫米)[/QUOT]

    对于小线圈、17mm 的较高 L 值会有所帮助。  我们通过 TDK 22mm 27uH 使用了 WR2230-26M8-G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我要感谢您的所有帮助。  

    我真的很感激。

    谢谢!

    Seán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    我想修改并使用此电路来为 AB (8mA 容量) LR1220充电、我应该如何相应地调整 R_ILIM、以及是否存在需要额外更改的任何其他无源器件。

    谢谢!

    Seán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    我会回复一下论坛的对话功能