This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430DDA 输出电压高于设定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393419/tps5430-tps5430dda-output-voltage-is-higher-than-the-set-value

器件型号:TPS5430

工具与软件:

TPS

Dears、

客户正在设计 TPS5430、以便输出3.8V 的电压、但实际输出为4.28V。 设备的实际焊接参数与推荐值相同。 只有调整电阻 R7 4.75K 为4.7K。 以下是电路图和 PCB 布局图。 请帮助找到可能的问题以及如何解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    您能否测量 VSNS 的电压?

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我有一段时间没有听到你的声音。 我将关闭该线程。

    谢谢!

    Andrew