This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:新设计的寿命和建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398364/ucc21750-longevity-and-recommendation-for-new-designs

器件型号:UCC21750

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们将 UCC21750用于基于 SiC 的 DAB 转换器。 您可以建议:

   -什么是推荐的闸极驱动器具有类似的规格,但用于 IGBT 的操作?

   - UCC21750是否适用于 IGBT 驱动?

   - SiC 运行和 IGBT 运行之间需要做哪些设计更改?

   -这种产品的寿命是什么?

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:  

    UCC21750适用于驱动 SiC 和 IGBT。  

    您可能不需要对 SiC 驱动电路进行任何设计更改即可驱动 IGBT。 您需要检查的一点是 IGBT 通常具有较大的栅极电荷、因此在驱动 IGBT 时会产生更大的功率耗散、这可能会导致散热问题。 只要这不影响系统、UCC21750就非常适合 IGBT 运行。 如果您想与我们共享原理图以供审阅、请随时在 E2E 上发布。  

    UCC21750的隔离栅工作寿命为29年、工作电压为1500Vrms。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    谢谢。 由于开关频率为5KHz、因此散热不应该是个问题。 我将分享原理图供大家审阅。

    我想了解的是、您能否了解 TI 可提供此器件的采购年限?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    跳进我们的专家离开办公室。  

    收到原理图后、我们的专家将会检查原理图以及可能的时间安排。

    很难预测器件的供货情况、但该器件于2019年发布、自此以后在全球范围内取得了巨大成功、我看不到器件将来无法供货。 如果您有任何批量订单、请告知我们、以便我们可以让您与我们的营销团队联系、了解价格和供货情况。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    谢谢。 当然、我会联系。 目前、我们正在着手设计。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:  

    根据公司的政策指南、TI 标准产品  只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    鉴于该器件上市已5-6年并拥有众多大客户、我预计该器件会在很长一段时间内从市场上推出。  

    谢谢!  

    Vivian