工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们将 UCC21750用于基于 SiC 的 DAB 转换器。 您可以建议:
-什么是推荐的闸极驱动器具有类似的规格,但用于 IGBT 的操作?
- UCC21750是否适用于 IGBT 驱动?
- SiC 运行和 IGBT 运行之间需要做哪些设计更改?
-这种产品的寿命是什么?
此致、
Jitendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jitendra:
UCC21750适用于驱动 SiC 和 IGBT。
您可能不需要对 SiC 驱动电路进行任何设计更改即可驱动 IGBT。 您需要检查的一点是 IGBT 通常具有较大的栅极电荷、因此在驱动 IGBT 时会产生更大的功率耗散、这可能会导致散热问题。 只要这不影响系统、UCC21750就非常适合 IGBT 运行。 如果您想与我们共享原理图以供审阅、请随时在 E2E 上发布。
UCC21750的隔离栅工作寿命为29年、工作电压为1500Vrms。
谢谢!
Vivian