This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378卡在浪涌电流限制模式?

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, PMP11257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398410/tps2378-tps2378-stuck-at-inrush-current-limiting-mode

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: PMP11257

工具与软件:

大家好、我是尝试借助 RTN 在 Vdd 上实现48V 的电压。 我已在 Vdd 到 RTN 之间添加了47uF 的大容量电容。  

Vdd 电压不断从46V 降至0V、并再次备份。 因此、我添加了一个2.2K 负载电阻器、并将其保持在46.5V。 此时、我测量了 CDB、尽管 Vdd 稳定在46.5V、但它在0.155V 时仍然保持低电平。  

然后、我将一个单独的电路板(消耗大约4.65W)连接到 TP2378的 Vdd、Vdd 现在在4.7V 至0V 之间波动、并不断上升和下降。 CDB 保持低电平。  

即使 Vdd 在2.2k 负载下稳定在46.5V、TPS2378也是否退出了电流限制模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivien:

    感谢您的咨询。

    我将查看您的问题、下周早些时候与您联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivien:

    感谢您的耐心。  

    CDB 引脚是开漏引脚(T2P 也是如此)。 因此、它只有两种状态:高阻抗或连接至 RTN。 它需要一个上拉电阻器才能使输出介于 H/L 之间  

    PMP11257 (https://www.ti.com/tool/PMP11257)是一种使用 TPS2378的参考设计、其原理图为 https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf

    CDB 引脚通常用作电源正常信号、让下游电路按照以下示例启动。  

    此致、

    Diang