主题中讨论的其他器件: PMP11257
工具与软件:
大家好、我是尝试借助 RTN 在 Vdd 上实现48V 的电压。 我已在 Vdd 到 RTN 之间添加了47uF 的大容量电容。
Vdd 电压不断从46V 降至0V、并再次备份。 因此、我添加了一个2.2K 负载电阻器、并将其保持在46.5V。 此时、我测量了 CDB、尽管 Vdd 稳定在46.5V、但它在0.155V 时仍然保持低电平。
然后、我将一个单独的电路板(消耗大约4.65W)连接到 TP2378的 Vdd、Vdd 现在在4.7V 至0V 之间波动、并不断上升和下降。 CDB 保持低电平。
即使 Vdd 在2.2k 负载下稳定在46.5V、TPS2378也是否退出了电流限制模式?