请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 主题中讨论的其他器件:PMP21529、 TIDA-00653
工具与软件:
大家好、我们对采用锂电池的电池应用的 PMP21529和 TIDA-00653参考资料感兴趣。 我 认为这是我们设计输入的一个很好的起点:
直流输入最小值- 12V、最大值- 15V
蓄电池充电电压- 16.8V
电池充电电流-最小5A、最大60A
如果直流 IN 将降压/升压从电池折叠至14V 至200A 并持续30秒、则补充直流输入。
话虽如此、PMP21529设计文件中似乎存在错误:
- T1的输出不为电路的任何其他部分提供馈电
- 所有器件均使用12V 电压、但未连接到驱动源
我假设 T1输出之一是连接到12V 网络、但由于出现错误、我更想了解是否存在更新的设计包、以确保此封装中不会埋藏其他问题。
您能否告知是否有更新的文件?