请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950-Q1 Thread 中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC28950
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在研究高压转低压转换器、我们在那里参考了相移全桥拓扑。 我们计划将 UCC28951 ASIC 用于直流 /直流转换器、并参考 UCC28950/UCC28951 600W 相移、
我们正在使用 GaN 设计具有300-400kHz 频率范围的直流到直流转换器、因此想要评估 UCC28950/UCC28951是否能支持300-400kHz 范围? 如果需要、那么我们需要在设计中进行更改吗?

谢谢、此致、
Viren Pardeshi