This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:UCC28950 PSFB 开关频率范围

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400175/ucc28950-q1-ucc28950-psfb-switching-frequency-range

器件型号:UCC28950-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在研究高压转低压转换器、我们在那里参考了相移全桥拓扑。 我们计划将 UCC28951 ASIC 用于直流 /直流转换器、并参考 UCC28950/UCC28951 600W 相移、  

我们正在使用 GaN 设计具有300-400kHz 频率范围的直流到直流转换器、因此想要评估 UCC28950/UCC28951是否能支持300-400kHz 范围? 如果需要、那么我们需要在设计中进行更改吗?

谢谢、此致、

Viren Pardeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、viren:

    UCC28950支持最高1000kHz (1MHz)、绝对可以将 UCC28950用于您的应用。

    因为您计划使用 GaN。 我建议您选择数字控制器 C2000系列

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在应用中使用 UCC28950或 TI 的 C2000控制器。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、