This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:查找使用充电器器件的伪/ C 代码示例。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399899/bq25713evm-017-looking-for-example-pseudo-c-code-for-using-the-charger-device

器件型号:BQ25713EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQ25713

工具与软件:

您好!

我将为 BQ25713编写一些代码、并且需要一些帮助以了解使用此器件的固件流程。

调试期间是否需要发送一次配置寄存器? 或者、固件是否需要定期与器件交互?

寄存器值是否存储在非易失性存储中?

我的调试固件目前每500ms 写入一个值、然后读回这些值以便在串行终端上显示。

是否应该设置和忘记运行?