This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:降压用作反相降压升压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400241/tps54202-buck-used-as-inverting-buck-boost

器件型号:TPS54202

工具与软件:

许多 TI 降压转换器可以设置为反相降压/升压、例如随附文档中的 TPS54202。

 

我如何知道一个降压转换器是否可以设置为反相降压/升压、任何用于指示的特定功能、例如:控制模式、开关频率、轻负载行为…

因此我们可以这样说:"如果转换器为 PCM 模式、那么很可能将其配置为反相降压/升压"。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin

    是的、您可以考虑将大多数降压转换器配置为反相降压/升压转换器。

    请注意、作为 IBB 运行时、Vds_max 将为 Vin+|Vout|、IL 将为 Iout+Iin。

    谢谢、此致。