This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:Rimon、RILIMT 电阻器额定功率问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399547/tps25990-rimon-rilimt-resistor-power-rating-question

器件型号:TPS25990

工具与软件:

您好、TI 专家:

以下2个问题需要您的回复。

 问题1。 在实际计算中,功耗似乎远低于100mW,  为什么 Rimon, RILIM, R1, R2 建议使用0603 (1/10W)?

  我可以使用0402尺寸(1/16W)吗?

 (80A*18.5uA)^2*1.1k=2.4mW;   12V*12V/100k=1.44mW

 

问题2: 在 R1/R2中、我可以使用100K/12.4K 吗? 为什么计算表明电阻较大=>1M/124K?

  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您也可以使用这些值。 应该没有问题。

    此致

    Kuna Goel